This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:SysConfig 未生成驱动程序文件。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005062/tms320f280025-sysconfig-not-generating-driver-files

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我想使用 SysConfig 工具配置设备引脚并生成设备驱动程序。 但是、该工具不会生成驱动程序文件(.c 和.h 文件)。 它生成的唯一文件是"PinmuxConfigSummary.csv "和.syscfg 配置文件。  我特别想配置模拟 I/O、ePWM、UART 和 LIN 接口。 我知道某些外设驱动程序的正式版本将在今年的最后一个季度发布、但我想确认 该工具是否根本不会生成驱动程序文件? 如果暂时不支持器件驱动程序生成、设置项目的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是传统的仅支持 PINMUX 的 SysConfig。

    让我们一起解决这个问题!

    步骤1:

    您使用的是 CCS 还是独立的 SysConfig GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是独立 SysConfig GUI。 我已经尝试过云版本和桌面版本。 我尝试在 CCS 中导入和编译 SysConfig 文件、但仍然没有生成任何驱动程序文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需软件产品。

    C2000WARE 为例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请进一步指导。 我的系统中安装了 C2000Ware_3_04。 如何在 SysConfig 工具中选择 C2000Ware 作为软件产品? 我尝试浏览 C2000Ware 文件夹、但找不到要关联的任何应用程序。 下面是我的已安装目录中的快照。 下面是我的 C2000Ware 安装目录的快照:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚意识到 C2000 SysConfig 是所需的软件产品。    非常感谢您的帮助。