This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CCS 工程中添加 SysConfig 后出现问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005151/tms320f28388d-issue-after-addition-of-sysconfig-in-ccs-project

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

请帮我解决这个问题、  添加特定 引脚时、我在 CCS 中添加了 SysConfig、但在 board.h 文件中、它正在更新、因为生成的引脚与 board.h 文件不匹配。它生成的文件与我在 SysConfig 中设置的引脚不同。可能是什么 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问! 为了帮助缩小潜在原因、您是否可以执行以下所有操作:

    • 提供一个示例、说明 SysConfig 中生成的引脚与 board.h 文件不匹配(如果问题出现在每次安装中、我们需要在我们的一侧复制问题以查看原因所在)。 我们将需要:
      • SysConfig 中使用的 GPIO 编号
      • 在 board.h 中生成的 GPIO 编号
      • 来自 SysConfig 配置窗口和生成的 board.h 文件的问题屏幕截图。
    • 提供 SysConfig 中使用的确切封装和器件型号。
      • 例如、我们需要 SysConfig 设置中的以下突出显示项:

    提供上述所有要点(和子要点)后、我们可以跟踪问题源!

    谢谢、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GPIO 编号与引脚编号的常见情况。 您正在混合这两者... 这些工具应该更好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如您在这两幅图像中看到的、我的176引脚封装我将 TP51设置为 GPIO7、但它在 board.h 中显示为 GPIO15、我甚至尝试在 board.h 中手动更改、但它没有反映出来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请就此问题帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑是这样。 这是 PIN 名称。 而不是 GPIO 名称。 单击右上角的三个点。 首选项。 然后更改工具设置以显示 GPIO 名称。