This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CM4上设置 SysTick 周期

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004508/tms320f28388d-setup-systick-period-on-cm4

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好。

是否有任何示例可检查如何在 CM 内核上正确设置 SysTick 周期?

我在不同示例上看到了错误的 SysTick 设置 Period(systickPeriodValue)。

我们能够获得的最小和最大中断时间是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与专家核实一下、有人会在接下来的几天内回复您。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否查看了 C2000ware 示例?

    \driverlib\f2838x\examples\cm\SysTick \SysTK_ex1_interrupt

    函数描述中记录了周期的最小值和最大值(以节拍为单位)。

    您能否解释一下"在不同示例上看到错误的 SysTick 设置 PeriodValue (SysTick PeriodValue)设置"的含义。 您是否说过、 您没有通过使用该 函数看到正确的周期?

    此致、

    Veena