This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:Modbus TCP/IP

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001069/tms320f28388d-modbus-tcp-ip

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

是否有人可以为 TMS320F28388D 的 Modbus TCP/IP 提供示例项目? 这是为了将 TMS320F28388D 与 PLC 通信

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于接下来的三天是 TI 印度节假日、因此请预计会有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有您正在寻找的确切示例、但也有类似的示例。 有一个基于 lwip TCP/IP 堆栈的 Web 服务器示例、但在以太网上。

    您可以在此处找到该项目 \libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\enet_lwip\cm\、然后 按照工程中 readme.txt 中的步骤开始使用。  

    有一个接口层 f2838xif.c、用于将网络堆栈与以太网 IP 连接。 您可能需要查看此内容并尝试根据 Modbus 要求进行更新。

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我能够使用 lwIP 示例在控制卡和 PC 之间建立通信、它既适用于网络服务器、也适用于从 PC ping。 您能告诉我吗、我能不能通过修改  f2838xif.c 文件来与 PLC 通信、或者我还需要做任何其他更改?

    此致、

    Dushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过简单的网络搜索、可以得到以下使用 socket (4)并使用 lwIP 协议栈 https://www.programrsought.com/article/59761635631/的 Modbus TCP 应用示例

    您可能需要对此进行研究。

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我尝试在 enet_lwip 示例中启用套接字、但显示错误

    平路机、

    Dushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查找现有 e2e 是否存在类似错误。 如果它们是链接器 cmd 错误、请尝试为所需的段分配更多内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到任何有关使用 lwip 的机具方式的 e2e 螺纹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否粘贴错误的图像。

    -yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //*****************************************************************************
    //
    // lwipopts.h - Configuration file for lwIP
    //
    //*****************************************************************************
    //
    // NOTE:  This file has been derived from the lwIP/src/include/lwip/opt.h
    // header file.
    //
    // For additional details, refer to the original "opt.h" file, and lwIP
    // documentation.
    //
    //*****************************************************************************
    
    #ifndef __LWIPOPTS_H__
    #define __LWIPOPTS_H__
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Stellaris / lwIP Port Options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define HOST_TMR_INTERVAL               100         // default is 0
    //#define DHCP_EXPIRE_TIMER_MSECS         (60 * 1000)
    //#define INCLUDE_HTTPD_SSI
    //#define INCLUDE_HTTPD_CGI
    //#define DYNAMIC_HTTP_HEADERS
    //#define INCLUDE_HTTPD_DEBUG
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Platform specific locking ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT            1           // default is 0
    #define NO_SYS                          1           // default is 0
    //#define MEMCPY(dst,src,len)             memcpy(dst,src,len)
    //#define SMEMCPY(dst,src,len)            memcpy(dst,src,len)
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Memory options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define MEM_LIBC_MALLOC                 0
    #define MEM_ALIGNMENT                   4           // default is 1
    #define MEM_SIZE                        (10 * 1024)  // default is 1600, was 16K
    //#define MEMP_OVERFLOW_CHECK             0
    //#define MEMP_SANITY_CHECK               0
    //#define MEM_USE_POOLS                   0
    //#define MEMP_USE_CUSTOM_POOLS           0
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Internal Memory Pool Sizes ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define MEMP_NUM_PBUF                     10    // Default 16, was 16
    //#define MEMP_NUM_RAW_PCB                4
    #define MEMP_NUM_UDP_PCB                  6
    #define MEMP_NUM_TCP_PCB                  10    // Default 5, was 12
    #define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN           6
    #define MEMP_NUM_TCP_SEG                  12
    //#define MEMP_NUM_REASSDATA              5
    //#define MEMP_NUM_ARP_QUEUE              30
    //#define MEMP_NUM_IGMP_GROUP             8
    //#define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT            3
    //#define MEMP_NUM_NETBUF                 2
    //#define MEMP_NUM_NETCONN                4
    //#define MEMP_NUM_TCPIP_MSG_API          8
    //#define MEMP_NUM_TCPIP_MSG_INPKT        8
    #define PBUF_POOL_SIZE                    12    // Default 16, was 36
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- ARP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_ARP                        1
    #define ARP_TABLE_SIZE                  10
    #define ARP_QUEUEING                    1
    #define ETHARP_TRUST_IP_MAC             1
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- IP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define IP_FORWARD                      0
    //#define IP_OPTIONS_ALLOWED              1
    #define IP_REASSEMBLY                   0           // default is 1
    #define IP_FRAG                         0           // default is 1
    //#define IP_REASS_MAXAGE                 3
    //#define IP_REASS_MAX_PBUFS              10
    //#define IP_FRAG_USES_STATIC_BUF         1
    //#define IP_FRAG_MAX_MTU                 1500
    //#define IP_DEFAULT_TTL                  255
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- ICMP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_ICMP                       1
    #define ICMP_TTL                       (IP_DEFAULT_TTL)
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- RAW options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define LWIP_RAW                        1
    //#define RAW_TTL                        (IP_DEFAULT_TTL)
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- DHCP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_DHCP                       1           // default is 0
    //#define DHCP_DOES_ARP_CHECK             ((LWIP_DHCP) && (LWIP_ARP))
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- UPNP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define LWIP_UPNP                       0
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- PTPD options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define LWIP_PTPD                       0
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- AUTOIP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_AUTOIP                     1           // default is 0
    #define LWIP_DHCP_AUTOIP_COOP           ((LWIP_DHCP) && (LWIP_AUTOIP))
                                                        // default is 0
    #define LWIP_DHCP_AUTOIP_COOP_TRIES     5           // default is 9
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- SNMP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define LWIP_SNMP                       0
    //#define SNMP_CONCURRENT_REQUESTS        1
    //#define SNMP_TRAP_DESTINATIONS          1
    //#define SNMP_PRIVATE_MIB                0
    //#define SNMP_SAFE_REQUESTS              1
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- IGMP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define LWIP_IGMP                       1
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- DNS options -----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define LWIP_DNS                        0
    //#define DNS_TABLE_SIZE                  4
    //#define DNS_MAX_NAME_LENGTH             256
    //#define DNS_MAX_SERVERS                 2
    //#define DNS_DOES_NAME_CHECK             1
    //#define DNS_USES_STATIC_BUF             1
    //#define DNS_MSG_SIZE                    512
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- UDP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_UDP                        1
    //#define LWIP_UDPLITE                    0
    //#define UDP_TTL                         (IP_DEFAULT_TTL)
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- TCP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_TCP                        1
    #define TCP_TTL                         (IP_DEFAULT_TTL)
    #define TCP_WND                         (2*TCP_MSS)   // default is 2048
    //#define TCP_MAXRTX                      12
    //#define TCP_SYNMAXRTX                   6
    #define TCP_QUEUE_OOSEQ                  0
    #define TCP_MSS                        (1500 - 40)        // default is 128
    //#define TCP_CALCULATE_EFF_SEND_MSS      1
    #define TCP_SND_BUF                     (4 * TCP_MSS)
                                                        // default is 256, was 6 *
    #define TCP_SND_QUEUELEN                (2 * (TCP_SND_BUF/TCP_MSS))
    //#define TCP_SNDLOWAT                    (TCP_SND_BUF/2)
    //#define TCP_LISTEN_BACKLOG              0
    //#define TCP_DEFAULT_LISTEN_BACKLOG      0xff
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- API options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_EVENT_API                  0
    #define LWIP_CALLBACK_API               1
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Pbuf options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define PBUF_LINK_HLEN                  16          // default is 14
    #define PBUF_POOL_BUFSIZE               512
                                                        // default is LWIP_MEM_ALIGN_SIZE(TCP_MSS+40+PBUF_LINK_HLEN)
    #define ETH_PAD_SIZE                    0           // default is 0
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Network Interfaces options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define LWIP_NETIF_HOSTNAME             0
    //#define LWIP_NETIF_API                  0
    //#define LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK      0
    //#define LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK        0
    //#define LWIP_NETIF_HWADDRHINT           0
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- LOOPIF options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define LWIP_HAVE_LOOPIF                0
    //#define LWIP_LOOPIF_MULTITHREADING      1
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Thread options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define TCPIP_THREAD_NAME              "tcpip_thread"
    //#define TCPIP_THREAD_STACKSIZE          0
    //#define TCPIP_THREAD_PRIO               1
    //#define TCPIP_MBOX_SIZE                 0
    //#define SLIPIF_THREAD_NAME             "slipif_loop"
    //#define SLIPIF_THREAD_STACKSIZE         0
    //#define SLIPIF_THREAD_PRIO              1
    //#define PPP_THREAD_NAME                "pppMain"
    //#define PPP_THREAD_STACKSIZE            0
    //#define PPP_THREAD_PRIO                 1
    //#define DEFAULT_THREAD_NAME            "lwIP"
    //#define DEFAULT_THREAD_STACKSIZE        0
    //#define DEFAULT_THREAD_PRIO             1
    //#define DEFAULT_RAW_RECVMBOX_SIZE       0
    //#define DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE       0
    //#define DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE       0
    //#define DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE         0
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Sequential layer options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING         0
    #define LWIP_NETCONN                    1           // default is 1
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Socket Options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_SOCKET                     1           // default is 1
    #define LWIP_COMPAT_SOCKETS             0
    //#define LWIP_POSIX_SOCKETS_IO_NAMES     1
    //#define LWIP_TCP_KEEPALIVE              0
    //#define LWIP_SO_RCVTIMEO                0
    //#define LWIP_SO_RCVBUF                  0
    //#define SO_REUSE                        0
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Statistics options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define LWIP_STATS                        0
    #define LWIP_PROVIDE_ERRNO                1
    //#define LWIP_STATS_DISPLAY              0
    //#define LINK_STATS                      1
    //#define ETHARP_STATS                    (LWIP_ARP)
    //#define IP_STATS                        1
    //#define IPFRAG_STATS                    (IP_REASSEMBLY || IP_FRAG)
    //#define ICMP_STATS                      1
    //#define IGMP_STATS                      (LWIP_IGMP)
    //#define UDP_STATS                       (LWIP_UDP)
    //#define TCP_STATS                       (LWIP_TCP)
    //#define MEM_STATS                       1
    //#define MEMP_STATS                      1
    //#define SYS_STATS                       1
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- PPP options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    //#define PPP_SUPPORT                     0
    //#define PPPOE_SUPPORT                   0
    //#define PPPOS_SUPPORT                   PPP_SUPPORT
    
    #if PPP_SUPPORT
    //#define NUM_PPP                         1
    //#define PAP_SUPPORT                     0
    //#define CHAP_SUPPORT                    0
    //#define MSCHAP_SUPPORT                  0
    //#define CBCP_SUPPORT                    0
    //#define CCP_SUPPORT                     0
    //#define VJ_SUPPORT                      0
    //#define MD5_SUPPORT                     0
    //#define FSM_DEFTIMEOUT                  6
    //#define FSM_DEFMAXTERMREQS              2
    //#define FSM_DEFMAXCONFREQS              10
    //#define FSM_DEFMAXNAKLOOPS              5
    //#define UPAP_DEFTIMEOUT                 6
    //#define UPAP_DEFREQTIME                 30
    //#define CHAP_DEFTIMEOUT                 6
    //#define CHAP_DEFTRANSMITS               10
    //#define LCP_ECHOINTERVAL                0
    //#define LCP_MAXECHOFAILS                3
    //#define PPP_MAXIDLEFLAG                 100
    
    //#define PPP_MAXMTU                      1500
    //#define PPP_DEFMRU                      296
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- checksum options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #define CHECKSUM_GEN_IP                 0
    //#define CHECKSUM_GEN_UDP                1
    #define CHECKSUM_GEN_TCP                0
    #define CHECKSUM_CHECK_IP               0
    //#define CHECKSUM_CHECK_UDP              1
    #define CHECKSUM_CHECK_TCP              0
    
    //*****************************************************************************
    //
    // ---------- Debugging options ----------
    //
    //*****************************************************************************
    #if 0
    #define U8_F "c"
    #define S8_F "c"
    #define X8_F "x"
    #define U16_F "u"
    #define S16_F "d"
    #define X16_F "x"
    #define U32_F "u"
    #define S32_F "d"
    #define X32_F "x"
    extern void UARTprintf(const char *pcString, ...);
    #define LWIP_DEBUG
    #endif
    
    //#define LWIP_DBG_MIN_LEVEL              LWIP_DBG_LEVEL_OFF
    #define LWIP_DBG_MIN_LEVEL              LWIP_DBG_LEVEL_OFF
    //#define LWIP_DBG_MIN_LEVEL              LWIP_DBG_LEVEL_WARNING
    //#define LWIP_DBG_MIN_LEVEL              LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS
    //#define LWIP_DBG_MIN_LEVEL              LWIP_DBG_LEVEL_SEVERE
    
    //#define LWIP_DBG_TYPES_ON               LWIP_DBG_ON
    #define LWIP_DBG_TYPES_ON               (LWIP_DBG_ON|LWIP_DBG_TRACE|LWIP_DBG_STATE|LWIP_DBG_FRESH)
    
    //#define ETHARP_DEBUG                    LWIP_DBG_ON     // default is OFF
    //#define NETIF_DEBUG                     LWIP_DBG_ON     // default is OFF
    //#define PBUF_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
    //#define API_LIB_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
    //#define API_MSG_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
    //#define SOCKETS_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
    //#define ICMP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
    //#define IGMP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
    //#define INET_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
    //#define IP_DEBUG                        LWIP_DBG_ON     // default is OFF
    //#define IP_REASS_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
    //#define RAW_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
    //#define MEM_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
    //#define MEMP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
    //#define SYS_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_INPUT_DEBUG                 LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_FR_DEBUG                    LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_RTO_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_CWND_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_WND_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_OUTPUT_DEBUG                LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_RST_DEBUG                   LWIP_DBG_OFF
    //#define TCP_QLEN_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
    //#define UDP_DEBUG                       LWIP_DBG_ON     // default is OFF
    //#define TCPIP_DEBUG                     LWIP_DBG_OFF
    //#define PPP_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
    //#define SLIP_DEBUG                      LWIP_DBG_OFF
    //#define DHCP_DEBUG                      LWIP_DBG_ON     // default is OFF
    //#define AUTOIP_DEBUG                    LWIP_DBG_OFF
    //#define SNMP_MSG_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
    //#define SNMP_MIB_DEBUG                  LWIP_DBG_OFF
    //#define DNS_DEBUG                       LWIP_DBG_OFF
    
    #endif /* __LWIPOPTS_H__ */
    
    

    这是我的 lwipopts.h 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    **** Build of configuration Flash for project enet_lwip ****
    
    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k all 
     
    Building file: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm/enet_lwip.c"
    Invoking: ARM Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=none -me -O0 --opt_for_speed=0 --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip" --include_path="C:/Users/Sahan Sanjaya/workspace_v10/enet_lwip" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x/driverlib_cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/ports/C2000/include" --define=_FLASH --define=ccs -g --diag_warning=225 --gen_func_subsections=on --abi=eabi --ual --preproc_with_compile --preproc_dependency="enet_lwip.d_raw"  "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm/enet_lwip.c"
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm/enet_lwip.c", line 261: warning: variable "txChan" was declared but never referenced
    Finished building: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm/enet_lwip.c"
     
    Building file: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/ports/C2000/netif/f2838xif.c"
    Invoking: ARM Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=none -me -O0 --opt_for_speed=0 --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip" --include_path="C:/Users/Sahan Sanjaya/workspace_v10/enet_lwip" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x/driverlib_cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/ports/C2000/include" --define=_FLASH --define=ccs -g --diag_warning=225 --gen_func_subsections=on --abi=eabi --ual --preproc_with_compile --preproc_dependency="f2838xif.d_raw"  "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/ports/C2000/netif/f2838xif.c"
    Finished building: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/ports/C2000/netif/f2838xif.c"
     
    Building file: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http/fs.c"
    Invoking: ARM Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=none -me -O0 --opt_for_speed=0 --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip" --include_path="C:/Users/Sahan Sanjaya/workspace_v10/enet_lwip" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x/driverlib_cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/ports/C2000/include" --define=_FLASH --define=ccs -g --diag_warning=225 --gen_func_subsections=on --abi=eabi --ual --preproc_with_compile --preproc_dependency="fs.d_raw"  "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http/fs.c"
    Finished building: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http/fs.c"
     
    Building file: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http/httpd.c"
    Invoking: ARM Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=none -me -O0 --opt_for_speed=0 --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip" --include_path="C:/Users/Sahan Sanjaya/workspace_v10/enet_lwip" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x/driverlib_cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/ports/C2000/include" --define=_FLASH --define=ccs -g --diag_warning=225 --gen_func_subsections=on --abi=eabi --ual --preproc_with_compile --preproc_dependency="httpd.d_raw"  "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http/httpd.c"
    Finished building: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http/httpd.c"
     
    Building file: "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/utils/lwiplib.c"
    Invoking: ARM Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=none -me -O0 --opt_for_speed=0 --include_path="C:/ti/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps/http" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip" --include_path="C:/Users/Sahan Sanjaya/workspace_v10/enet_lwip" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x/driverlib_cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/examples/enet_lwip/cm" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f2838x" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/apps" --include_path="C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/ports/C2000/include" --define=_FLASH --define=ccs -g --diag_warning=225 --gen_func_subsections=on --abi=eabi --ual --preproc_with_compile --preproc_dependency="lwiplib.d_raw"  "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/utils/lwiplib.c"
     
    >> Compilation failure
    subdir_rules.mk:37: recipe for target 'lwiplib.obj' failed
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include/lwip/priv/api_msg.h", line 95: error: identifier "ipaddr" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include/lwip/priv/api_msg.h", line 95: warning: this declaration has no storage class or type specifier
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include/lwip/priv/api_msg.h", line 95: error: a function type is not allowed here
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include/lwip/priv/api_msg.h", line 101: error: a function type is not allowed here
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include/lwip/priv/api_msg.h", line 102: error: a function type is not allowed here
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/include/lwip/priv/api_msg.h", line 102: error: "API_MSG_M_DEF" has already been declared in the current scope
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 118: error: identifier "tcpip_callback_fn" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 131: warning: function "tcpip_send_msg_wait_sem" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 152: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 152: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 152: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 153: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 153: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 153: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 159: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 159: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 160: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 161: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 164: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 166: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 174: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 178: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 195: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 195: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 195: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 202: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 202: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 202: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 203: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 203: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 210: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 214: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 215: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 271: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 271: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 271: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 278: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 278: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 278: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 279: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 279: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 280: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 290: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 309: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 309: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 309: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 331: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 331: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 331: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 332: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 332: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 333: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 334: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 335: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 336: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 353: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 353: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 353: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 358: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 358: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 358: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 359: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 359: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 360: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 361: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 362: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 379: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 379: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 379: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 391: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 391: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 391: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 392: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 392: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 393: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 394: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 395: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 396: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 411: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 411: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 411: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 416: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 416: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 416: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 417: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 417: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 418: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 419: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 437: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 437: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 437: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 445: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 445: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 445: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 446: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 446: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 450: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 451: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 493: error: GCC && operator not supported
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 493: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 503: warning: function "sys_arch_mbox_tryfetch" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 503: error: identifier "SYS_ARCH_TIMEOUT" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 516: warning: function "sys_arch_mbox_fetch" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 588: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 600: warning: function "sys_arch_mbox_tryfetch" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 600: error: identifier "SYS_ARCH_TIMEOUT" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 620: warning: function "sys_arch_mbox_fetch" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 692: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 692: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 692: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 696: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 696: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 696: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 697: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 697: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 698: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 707: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 707: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 707: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 712: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 724: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 724: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 724: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 730: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 730: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 740: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 740: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 741: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 741: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 943: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 943: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 943: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 950: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 950: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 950: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 951: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 951: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 952: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 953: error: expression must be an lvalue or a function designator
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 954: warning: function "API_VAR_FREE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1000: warning: function "API_VAR_DECLARE" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1000: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1000: error: identifier "msg" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1042: warning: function "API_VAR_ALLOC" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1042: error: expected an expression
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1042: error: identifier "MEMP_API_MSG" is undefined
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1044: warning: function "API_VAR_REF" declared implicitly
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1044: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1045: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1046: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1047: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1048: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1049: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1050: error: expression must have struct or union type
    "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/lwip-2.1.2/src/api/api_lib.c", line 1064: error: expression must be an lvalue or a function designator
    Error limit reached.
    100 errors detected in the compilation of "C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/communications/Ethernet/third_party/lwip/utils/lwiplib.c".
    Compilation terminated.
    gmake: *** [lwiplib.obj] Error 1
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    
    **** Build Finished ****
    

    然后我得到了这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以为该实现提供一个好的示例? 这是紧急情况。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数错误都是"隐式声明"的、这表明需要的 lwip 源文件、如 api_lib.c、不会添加到工程中来创建它们的符号。

    [引用 userid="457528" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001069/tms320f28388d-modbus-tcp-ip/3709144 #3709144"]是否有人可以为该实现提供一个好的示例?

    我们恐怕您在 C2000Ware 中找不到您想要的示例。 您可以尝试一些开源网站或论坛。

    -yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数错误来自 API_lib.c 您能建议一种纠正该错误的方法

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 sockets .c 和 tcpip_priv.h 中有很多 OS 依赖项、文件 开头处有#if!no_SYS、这是 API_lib.c 所必需的 我们尚未移植 lwIP 协议栈以与操作系统兼容。

    我们还有基于 TI NDK 堆栈的 TCP/IP 示例、该示例在 C2000Ware 中的 C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\ethernet/ti\NDK\examples\tcpEchoF2838X 上展示了很少的 NDK 功能。

    即使这样、也没有 Modbus 堆栈。

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/ti-rtos-forum-read-only-archived/398818/pointers-to-implement-integrate-modbus-tcp-stack-for-tms320f28335/1411934#1411934

    此致、

    Yashwant