This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301 SPI 通信问题

Guru**** 2753225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004784/drv8301-69m-kit-drv8301-spi-communication-problem

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: DRV8301MOTORWARE

大家好、  

我的硬件是 DRV8301-69M-KIT、我想通过 SPI 通信修改电流感应的 OP 增益。

我尝试先读取 drv8301的寄存器、但无法建立 通信。

我尝试读取"控制寄存器1"、并向 drv8301发送命令0x9800。 但是、它没有任何响应。

我已检查以下各项:

SPI_VDD 为3.3V

EN_GATE 设置为高电平或低电平。  

交换 SDO 和 SDI。

PVDD 为24V。

将 SPI 时钟从1MHz 更改为10MHz。  

但是、我仍然无法解决。 有人可以告诉我吗?

从顶部到按钮的信号为 CS、时钟、SDI (MCU 到 DRV)、SDO (DRV 到 MCU)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 MotorWare 中文件夹下的实验、这些实验展示了如何读取或写入 DRV8301的寄存器。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xF\projects\ccs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的答复。 但它没有与 DRV8301进行 SPI 通信的相关项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有实验室项目包括与 DRV8301的 SPI 通信、您可以参阅任何实验室。