This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:LIN 的同步中断

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004602/tms320f280025-synchronization-break-for-lin

器件型号:TMS320F280025

您好、香榭丽舍

如 F28002x TRM 中所述、如下所示:同步间隔(同步间隔)包含至少13个(显性)低位到最多20个显性位。 同步间隔长度可通过 LINCOMP 寄存器中的3位 SBREAK 值从最小值扩展。

您是否可以支持11个低位、是否可以提供帮助? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    问题是将最小同步间隔设为11 TBIT 而不是13 TBIT?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    是的、是的。 请帮帮我。

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    根据设计、13TBIT 的最小值是固定的、不可配置、我们无法更改。

    尽管从节点阈值为11TBIT、因此如果接收到的帧为11TBIT、它不会标记错误。 以下是 TRM 的内容:

    '相对于从节点的中断阈值为11Tbit。 按照 LIN v1.3"中的规定、中断为13 Tbit"

    此处的要求是什么?

    此致、

     Nirav