This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:在 SCI 模式中、DMA 是否与 SCI/LIN 兼容?

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004823/tms320f280049-does-dma-compatible-for-sci-lin-in-sci-mode

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我一直在使用 TMS320F280049M。 我 想根据我的要求在 SCI 模式下使用 SCI/LIN。 在此模式下、由于 SCI 没有 FIFO、我想调整 DMA 以进行批量数据传输。 我曾尝试过很多方法、但无法做到。 请提出是否可以实现的建议? 如果是、请务必分享示例代码、以便我满意。 请您尽快回复。 感谢大家。

此致、

Hanumanthu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanumanthu、

    感谢您的提问! 我将与您联系、让您了解有关 LIN-SCI 和 DMA 的其他专家的一般情况。

    但是、正如您提到的、标准 SCI 没有任何直接连接的 DMA 功能(这将在中断时触发)。 但是、标准 SCI 实际上在 F28004x 上具有16深 FIFO。 有关配置 FIFO 的更多详细信息、请参阅技术参考手册的 SCI 一章。 此外、有关如何配置/使用 FIFO 的示例、请参阅有关 SCI FIFO 配置的 C2000Ware 示例:

    示例位置:C2000Ware_*\driverlib\f28004x\examples\sci\sci_ex3_interrupts_fifo.c

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanumanthu、

    正如 Vince 所说、DMA 无法访问 F280049器件上的 SCI。 但是、您可以使用 DMA 访问 LIN。

    您是否了解了以下 C2000Ware 示例?

    driverlib\f28004x\examples\lin\lin_ex3_sci_dma

    此致、

    曼诺伊