Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、香榭丽舍
编译以下 CM 示例并下载后:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\cm\i2c\ccs
它无需在 CPU1中运行任何代码即可独立运行。
由于在 F2838x TRM 第41.2章中、有以下说明:此处讨论了不同复位源在 CM 子系统上的类型和影响。 CM 复位
子系统由 CPU1控制并保持复位状态、除非 CPU1上的用户应用程序代码通过向 CMRESCTL 寄存器的 RESET 位写入"0"来释放 CM 复位。
也就是说、CPU1将释放 CM、使其脱离复位状态。 但是、为什么这些 CM i2c 示例代码可以在没有 CPU1代码的情况下独立运行、从而使 CM 脱离复位状态?
请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda