This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMS320F28379D 编程

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

我在新电路板上使用 TMS320F28379D。

原理图基于 TMDSCNCD28379D 原理图、适用于所有 MCU 功能(电源、支持、ADC、XDS100V2仿真器、仿真器接口)。

电源正常,但当我要加载程序时,我无法连接到 MCU:  

我可以验证哪些要点来帮助我解决问题? 我可以检查的任何信号?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在电路板上复制了 XDS100v2电路? 如果是、您是否使用正确的固件对 XDS100v2 FTDI 器件进行了编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    是的、我在 电路板上复制了 TMDSCNCD28379D 的 XDS100V2电路。
    但我没有对 XDS100v2 FTDI 进行编程。 你是怎么做的? 您有程序吗?

    是否只能使用 USB 电缆进行编程?

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="315989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3695207 #3695207">但我没有对 XDS100v2 FTDI 进行编程。 你是怎么做的? 您是否有程序?

    从以下位置下载 FT_Prog:

    https://ftdichip.com/utilities/#ft_prog

    还提供了相关的用户指南。

    我相信您可以从以下位置使用 XDS100v2模板:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds100.html#template-collection

    请注意、您可能希望使用独立的。 上面链接中的 F28379D 仅适用于 LaunchPad 上的 XDS100v2

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我已经下载了 FT_Prog,当我扫描时,我可以找到 EEPROM:  

    我使用初始参数成功地对 EEPROM 进行编程。

    但是,要为独立模式设置什么设置? 我在用户指南和 FT2232HL 数据表中找不到任何内容。

    与  TMDSCNCD28379D 板上一样、JTAG 端口(ADBUS)连接到我板上的28379D。
    我使用的原理图与 TMDSCNCD28379D 板完全相同、只是我没有连接 BDBUS0 (EMU_SCI-RX)和 BDBUS1 (EMU_SCI-TX)。 但这并不重要,因为只有端口 AD (JTAG)用于对 MCU 进行编程?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您提供的屏幕截图中、您之前或之后是否应用了 XDS100v2单机版模板? 我假设它以前是、因为它看起来与应用模板中的数据不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我之前应用了一个配置、但我不认为它是独立的配置。

    请提供什么独立模板?

    [引用 userid="315989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3696794 #3696794"]TMDSCNCD28379D  板上的 JTAG 端口(ADBUS)连接到我板上的28379D。
    我使用的原理图与 TMDSCNCD28379D 板完全相同、只是我没有连接 BDBUS0 (EMU_SCI-RX)和 BDBUS1 (EMU_SCI-TX)。 但这并不重要,因为只有端口 AD (JTAG)用于对 MCU 进行编程?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="315989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3700440 #3700440"]请输入什么是独立模板?

    有关所有可用模板的列表、请参阅以下链接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds100.html#template-collection

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    因此、如果我在 EEPROM 中加载该程序:

    程序加载到 EEPROM 中(编程后我没有刷新,这就是为什么我有“空白器件”)。

    但是当我尝试连接 Code Composer 时,我会收到以下消息:  

    怎么了? 我可以验证哪些点来解决此问题?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您打开了模板、但没有对 EEPROM 进行编程。

    请参阅我执行的步骤:

    1.扫描 XDS100v2

    2. Apple XDS100v2模板

    应用 XDS100v2模板后、您应该会收到如下消息:

    对 EEPROM 进行编程

    5、EEPROM 现在应该被编程(不是"空白器件"消息消失了、而是编程了"序列号")

    请注意、FT_Prog 存在一个奇怪的问题、有时它不能正确编程、您 必须重试。 我不知道为什么、FT_Prog.出现 了一些错误行为

    希望这起作用

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    这正是我所做的:  

    EEPROM 似乎已加载、即使"器件输出"与您的不同。

    但是、当我尝试使用 Code Composer 连接到 MCU 时、我遇到了一个问题:  

    [Start: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
    
    Execute the command:
    
    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity
    
    [Result]
    
    
    -----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------
    
    C:\Users\perriflo\AppData\Local\TEXASI~1\
        CCS\ti\1\0\BrdDat\testBoard.dat
    
    -----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
    
    This utility has selected a 100- or 510-class product.
    This utility will load the adapter 'jioserdesusb.dll'.
    The library build date was 'Nov 21 2018'.
    The library build time was '00:08:45'.
    The library package version is '8.0.903.2'.
    The library component version is '35.35.0.0'.
    The controller does not use a programmable FPGA.
    The controller has a version number of '4' (0x00000004).
    The controller has an insertion length of '0' (0x00000000).
    This utility will attempt to reset the controller.
    This utility has successfully reset the controller.
    
    -----[Print the reset-command hardware log-file]-----------------------------
    
    The scan-path will be reset by toggling the JTAG TRST signal.
    The controller is the FTDI FT2232 with USB interface.
    The link from controller to target is direct (without cable).
    The software is configured for FTDI FT2232 features.
    The controller cannot monitor the value on the EMU[0] pin.
    The controller cannot monitor the value on the EMU[1] pin.
    The controller cannot control the timing on output pins.
    The controller cannot control the timing on input pins.
    The scan-path link-delay has been set to exactly '0' (0x0000).
    
    -----[The log-file for the JTAG TCLK output generated from the PLL]----------
    
    There is no hardware for programming the JTAG TCLK frequency.
    
    -----[Measure the source and frequency of the final JTAG TCLKR input]--------
    
    There is no hardware for measuring the JTAG TCLK frequency.
    
    -----[Perform the standard path-length test on the JTAG IR and DR]-----------
    
    This path-length test uses blocks of 64 32-bit words.
    
    The test for the JTAG IR instruction path-length failed.
    The JTAG IR instruction scan-path is stuck-at-ones.
    
    The test for the JTAG DR bypass path-length failed.
    The JTAG DR bypass scan-path is stuck-at-ones.
    
    -----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG IR]------------------------
    
    This test will use blocks of 64 32-bit words.
    This test will be applied just once.
    
    Do a test using 0xFFFFFFFF.
    Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0
    Do a test using 0x00000000.
    Test 2 Word 0: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 1: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 2: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 3: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 4: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 5: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 6: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 7: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    The details of the first 8 errors have been provided.
    The utility will now report only the count of failed tests.
    Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 1
    Do a test using 0xFE03E0E2.
    Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 2
    Do a test using 0x01FC1F1D.
    Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 3
    Do a test using 0x5533CCAA.
    Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 4
    Do a test using 0xAACC3355.
    Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 5
    Some of the values were corrupted - 83.3 percent.
    
    The JTAG IR Integrity scan-test has failed.
    
    -----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG DR]------------------------
    
    This test will use blocks of 64 32-bit words.
    This test will be applied just once.
    
    Do a test using 0xFFFFFFFF.
    Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0
    Do a test using 0x00000000.
    Test 2 Word 0: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 1: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 2: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 3: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 4: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 5: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 6: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 7: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    The details of the first 8 errors have been provided.
    The utility will now report only the count of failed tests.
    Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 1
    Do a test using 0xFE03E0E2.
    Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 2
    Do a test using 0x01FC1F1D.
    Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 3
    Do a test using 0x5533CCAA.
    Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 4
    Do a test using 0xAACC3355.
    Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 5
    Some of the values were corrupted - 83.3 percent.
    
    The JTAG DR Integrity scan-test has failed.
    
    [End: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
    

    我可以检查哪些信号?

    我可以验证哪些点来解决此问题?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="315989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3701886 #3701886"]即使"器件输出"与您的不相同、也会加载 EEPROM。[/quot]

    是的、这看起来不错

    您的系统和 CCS 已经对 XDS100v2进行了编程并检测到它。 此部件现在良好。

    但您的最新错误是由于 JTAG 连接测试失败:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back

    这是一个低级连接故障、通常是由于硬件连接不良或 JTAG 扫描链上的信号完整性较差。 有关错误的更多详细信息和解决方法的建议、请参阅上述链接。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的反馈。 您如何知道 CCS 检测到 XDS100v2? 报告中是否提到了这一点?

    我将尝试作用域所有 JTAG 信号; JTAG 信号应该是什么样的?

    -TRSTN:高或低级别?
    -TMS:  高电平还是低电平?

    如何将引导模式设置为 JTAG? 这是问题吗?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="315989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3702314 #3702314">您如何知道 CCS 检测到 XDS100v2? 是否在报告中提到?[/引述]

    是的。 如果 CCS 无法检测到正在工作的 XDS100v2、则尝试的"测试连接"会立即失败。 您的失败是 CCS 读回它在 JTAG 扫描链上循环的位。 此时、CCS 已与 XDS100v2建立有效连接。

    [引用 userid="315989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3702314 #3702314"]我将尝试作用域所有 JTAG 信号; JTAG 信号应该是什么样的?

    请参阅本文档:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    当我测试 JTAG 连接时、请查找直接作用于 MCU 芯片引脚上的不同 JTAG 信号。

    MCU_TCK:  

    MCU_TDI:  

    MCU_TDO:  

    MCU_TMS:  

    MCU_TRSTN:  

    我已阅读可能的原因:  

    If the data read back is all ones (0xFFFFFFFF), it is possible that one of the JTAG lines has a short to VCC.

    我认为我没有对 VCC 短路。

    If using an isolated JTAG debug probe, it is possible that both scenarios may happen if the target board or device is powered down. In this case, make sure power is properly applied across the system.
    Most of the F28x development kits return 0xFFFFFFFF if the device section of the kit is powered down (if the kit has an isolated JTAG), if the jumper settings disable JTAG access or if the bootmode is set to anything other than JTAG. Please carefully review the documentation of your kit.

    电路板上的所有电源看起来都正确(F28379电源和 JTAG 电源)

    Certain devices such as F28x suggest a resistor to pull the TRST pin low. However, if the resistor is too small this error may manifest itself. This is reported in this e2e forum post.

    TRST 高电平信号为3V3、因此我不认为这可能是问题的原因。

    我可以做些什么来解决这个问题? 我可以验证的任何一点  

    是否必须修改高级连接属性?

    如何确保 MCU 正常工作? /XRS 引脚的值必须是多少?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="315989" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3703534 #3703534"]

    我可以做些什么来解决这个问题? 我可以验证的任何一点  

    是否必须修改高级连接属性?

    [/报价]

    您是否尝试降低 JTAG TCLK 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的、我尝试降低 JTAG TCLK 频率(100kHz、50kHz)并增加 频率 (5MHz)。

    没有变化,我总是收到相同的错误信息:  

    [Start: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
    
    Execute the command:
    
    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity
    
    [Result]
    
    
    -----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------
    
    C:\Users\perriflo\AppData\Local\TEXASI~1\
        CCS\ti\1\0\BrdDat\testBoard.dat
    
    -----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
    
    This utility has selected a 100- or 510-class product.
    This utility will load the adapter 'jioserdesusb.dll'.
    The library build date was 'Nov 21 2018'.
    The library build time was '00:08:45'.
    The library package version is '8.0.903.2'.
    The library component version is '35.35.0.0'.
    The controller does not use a programmable FPGA.
    The controller has a version number of '4' (0x00000004).
    The controller has an insertion length of '0' (0x00000000).
    This utility will attempt to reset the controller.
    This utility has successfully reset the controller.
    
    -----[Print the reset-command hardware log-file]-----------------------------
    
    The scan-path will be reset by toggling the JTAG TRST signal.
    The controller is the FTDI FT2232 with USB interface.
    The link from controller to target is direct (without cable).
    The software is configured for FTDI FT2232 features.
    The controller cannot monitor the value on the EMU[0] pin.
    The controller cannot monitor the value on the EMU[1] pin.
    The controller cannot control the timing on output pins.
    The controller cannot control the timing on input pins.
    The scan-path link-delay has been set to exactly '0' (0x0000).
    
    -----[The log-file for the JTAG TCLK output generated from the PLL]----------
    
    There is no hardware for programming the JTAG TCLK frequency.
    
    -----[Measure the source and frequency of the final JTAG TCLKR input]--------
    
    There is no hardware for measuring the JTAG TCLK frequency.
    
    -----[Perform the standard path-length test on the JTAG IR and DR]-----------
    
    This path-length test uses blocks of 64 32-bit words.
    
    The test for the JTAG IR instruction path-length failed.
    The JTAG IR instruction scan-path is stuck-at-ones.
    
    The test for the JTAG DR bypass path-length failed.
    The JTAG DR bypass scan-path is stuck-at-ones.
    
    -----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG IR]------------------------
    
    This test will use blocks of 64 32-bit words.
    This test will be applied just once.
    
    Do a test using 0xFFFFFFFF.
    Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0
    Do a test using 0x00000000.
    Test 2 Word 0: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 1: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 2: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 3: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 4: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 5: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 6: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 7: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    The details of the first 8 errors have been provided.
    The utility will now report only the count of failed tests.
    Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 1
    Do a test using 0xFE03E0E2.
    Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 2
    Do a test using 0x01FC1F1D.
    Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 3
    Do a test using 0x5533CCAA.
    Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 4
    Do a test using 0xAACC3355.
    Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 5
    Some of the values were corrupted - 83.3 percent.
    
    The JTAG IR Integrity scan-test has failed.
    
    -----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG DR]------------------------
    
    This test will use blocks of 64 32-bit words.
    This test will be applied just once.
    
    Do a test using 0xFFFFFFFF.
    Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0
    Do a test using 0x00000000.
    Test 2 Word 0: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 1: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 2: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 3: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 4: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 5: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 6: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    Test 2 Word 7: scanned out 0x00000000 and scanned in 0xFFFFFFFF.
    The details of the first 8 errors have been provided.
    The utility will now report only the count of failed tests.
    Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 1
    Do a test using 0xFE03E0E2.
    Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 2
    Do a test using 0x01FC1F1D.
    Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 3
    Do a test using 0x5533CCAA.
    Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 4
    Do a test using 0xAACC3355.
    Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 5
    Some of the values were corrupted - 83.3 percent.
    
    The JTAG DR Integrity scan-test has failed.
    
    [End: Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
    

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您是否有任何想法可以帮助我解决此问题?

    我可以验证的任何点,我可以采取的措施?

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,但我再也不想提出任何建议了。 这一点超出了我的专业领域。 我将与一些具有更多硬件专业知识的同事联系、并随时向您发布我获得的任何更新

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在调查此问题。 很抱歉耽误你的时间

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否想在私人电子邮件中共享原理图? 我可以看一下 JTAG 部分、看看是否有任何突出的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您单独分享原理图。 如一对一线程中所述、在隔离器件上连接 TDO 引脚存在问题。 这与扫描测试失败一致。 如果可能、移除隔离器件并将 TDO 走线短接至隔离边界以进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    是的、这是问题所在。 问题现已解决。

    非常感谢您的支持。