This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:SCI 模式没有任何位置状态或超时状态标志

Guru**** 2582595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004387/tms320f280025-sci-mode-does-not-have-any-position-status-or-timeout-status-flag

器件型号:TMS320F280025

尊敬的团队:

我的客户询问以下问题。 您能提供一些建议吗?

我看到 Lina 可以被初始化为 SCI 模式并支持 DMA 来接收数据。 
这很好、但是 SCI 模式没有任何位置状态或超时状态标志。
对于长度可变的数据接收、除了使用计时器进行超时查询之外、还有其他好方法吗?

谢谢!
迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、您必须使用 CPU 计时器超时、遗憾的是、在 SCI 模式下、LIN 中没有内置超时、尤其是在通过 DMA 进行读取时。 如果执行 CPU 读取、则可以在 RXRDY 标志上执行轮询、并具有软件超时循环、但这也会占用 CPU 带宽。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gintwala、您好!

    非常感谢您提供的信息、这对我非常有帮助!

    迪伦