This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D 查询

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004483/tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-inquiry

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI 专家:

不过、我已经在下面的 E2E 链接上遵循了专家指南、

我不确定我添加的文件是否正确。 如何使用笔记本电脑上的软件接收开发板发送的数据?

请参阅附件文件、了解需要调整或更正的内容。

e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_ef5e302e1bdcf85c602cf715464bcb10_5F00_attachments.zip

如果您可以帮助修改该文件、使其按照客户的上述请求正常工作、则最好修改该文件。

感谢您的一贯支持。

此致、

JOnard Rico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    感谢您的提问! 请提供有关此问题的更多详细信息吗? 例如:

    *请提供所提及的缺失 E2E 链接(之前提到过、但原始帖子中缺失)

    您看到问题的*外设(如 ePWM、以太网[我认为您的代码显示的是问题]、ADC 等)

    *提到"专家指南"时提到的文档文献编号(例如 SPRUI33)

    *所使用的确切硬件(Launchpad、controlCARD 或定制板)

    *正在使用的任何外部设备(发送器等)

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    正如 Vince 所指出的、您能否对此问题进行澄清。  

    如果您想了解有关如何使用以太网示例的信息、我希望您参考了文档  C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\ethernet/docs\Ethernet_Examples_Guide.pdf

    您可以在此处找到 enet_lwip 示例 C2000Ware_3_04_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\enet_lwip\cm

    并了解了 readme.txt 文件中为该项目提供的步骤。  e2e.ti.com/.../2438.Readme.txt

    此致、

    Yashwant