This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:Rs 在线重校准

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003858/tms320f28027-rs-online-recalibration

器件型号:TMS320F28027

我想将 Rs 在线特性用作过热保护、但我想知道如何通过注入 D 轴电流来完成重校准。 物理学或数学理论是什么? Rs 在线重校准与温度之间有何关系? 我曾与您的 FAE 或其他人联系过、但他刚刚说过、重校准没有公式、因为它是通过称为增量传导法的方法完成的。 我要求提供有关这种方法或流程图之类的更多信息、但他没有返回任何内容。 请提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我不理解您的问题。 请提供的问题的背景/参考。 如果您的问题与某些文档有关、请提供文献编号。 如果它与某些软件库有关、请提供其名称、版本号等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在读取一个名为 Insta_spin 的文档、文献编号 :SPRUHJ1H。 它提到了一个称为 Rs 在线特性、此特性与定子线圈温度相关、并在电机旋转时显示定子电阻。 在本文档中、只需简单地说、重校准是通过向定子线圈注入 D 轴电流来完成的。 我想知道的是驱动器 IC 如何了解 Rs 在线特性以及如何详细执行重校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 Rs 在线校准的详细说明、请参阅 《Instaspin 用户指南》(SPRUHJ1H)中的 Rs 在线重校准一章、这是我们可以向您提供的完整材料。