This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何在 F28388D 上使用 TIPD165 SDFM 样片?

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, AMC1304M25, TMS320F28388D, TIPD165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002859/tms320f28388d-how-to-use-tipd165-sdfm-sample-on-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388DAMC1304M25TIPD165

您好专家、

我有 F28388D 评估板(TMDSCNCD28388D)

我尝试使用示例应用(https://www.ti.com/tool/TIPD165)

但是,我无法运行应用程序。

1) 1)我应该在 F28388D 电路板上下载哪个项目或*。out?

我访问 了 tidc827.zip 并阅读 了 Installation_Manual.pdf (随附)。

  LVRTE2010_SP1f5std.zip 、NIVISA541runtime.zip 已安装。

现在、我不遵循4.1上的 b。 安装 GUI

e2e.ti.com/.../Installation_5F00_Manual.pdf

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    感谢您的提问! 我们目前正在寻找合适的专家、他们将能够帮助您解决这个问题。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko-San、

    与该 TIPD 关联的人员已经离开了公司、目前几乎没有办法为您提供与 TIPD165关联的文件支持。  您最终到底要做什么?  您是否需要 支持配置 TMS320F28388D 的 SDFM 或 AMC1304M25更具体的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    感谢你的答复。

    我实际上在 F28388D 上进行 SDFM 评估。  

    我希望 TIPD165对我们的评估很有用。 它支持更改寄存器设置、并显示了 SDFM 输出的图形。

    我们计划为 SDFM 的输入信号准备设备(其他设备)。

    我们还计划使用 AM1304M25。

    您对带 F28388D (EVM)的 TIPD165的支持是否非常慢?

    您能告诉我们 TIPD165的实际情况吗?

    此致、

    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko-San、

    实际上不支持 TIPD165。  与 TIPD165关联的代码是在2014年开发的、用于 Win-XP/Win-7。  我个人不知道当时使用了哪个版本的 Code Composer Studio 或控制套件来创建代码、因此我不知道它是否仍能在较新的 PC 上运行、或者使用当前的 CCS 或控制套件工具运行。   我 怀疑这是"4.1-b"问题的一部分。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN、

    感谢你的答复。

    到目前为止、Win10尚未正式支持 TIPD165。

    对吗?

    F28377x 上提供了 C2000固 件、但不适用于 F28388x。

    ics_sdfm_filters_sync_cpu01v10.out

    我们需要为 F28388x 更改其代码。

    此致、

    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Hidehiko