This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:将软件链接到链接时出现问题

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002976/tms320f28075-problem-getting-software-to-link

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMS320F2809

使用 Code Composer、我为运行 TMS320F28075处理器的定制设计 PCB 开发了软件。  我之前已将此平台用于多个其他 TMS320处理器(例如 TMS320F2809)、没有任何问题。  但是、对于这个处理器、我无法连接我的程序、 主要是由于处理器外设的未定义符号、例如 PWM 寄存器、我不一定要使用这些符号。  我基本上想知道我需要为我的特定应用包括哪些接头等。  我在此器件上仅使用 ADC、DAC、GPIO、SPI、SCI 和 CAN 外设。  此外、我不清楚外设符号地址如何或在何处初始化为处理器的位置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您尚未在项目中包含 DSP281x_GlobalDefVariable.c

    该文件具有 这些寄存器结构的全局变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Santosh。  这确实有帮助。