This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:载波频率和调制波频率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004371/tmdshvmtrpfckit-the-carrier-frequency-and-modulation-wave-frequency

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的团队:

setting.h 文件中的主中断频率配置如下:

// Define the ISR frequency (kHz)

#define ISR_ FREQUENCY 10

ISR_频率对应于开关频率、 因此对于 SVPWM、例程程序中的载波频率和调制波频率在哪里?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 ISR_FREQUENCY 还设置载波频率。 请查看 ePWM 初始化代码、您应该会得到该代码。