This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 atime 的两个 CPU#39中运行相同的外设

Guru**** 2612455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004372/tms320f28388d-running-same-peripheral-in-two-cpu-s-at-atime

器件型号:TMS320F28388D

您好!

是否可以一次在两个 CPU 中运行相同的外设。如果是、如何继续  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maheshwar、

    大多数外设在2个 CPU 之间共享。 您需要将外设分配给 CPU1/CPU2以使用它们。 一次只能有一个 CPU 拥有外设。 有一些特定的外设、如 CLA、DMA、BGCRC、ERAD 等、专用于每个 CPU。

    此致、

    Veena