主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
我正在尝试并生成用于120°命令的对称 PWM、该命令称为120°方波、也可作为 PWM 的主导。
它根据霍尔传感器序列在 TOP3 (PWM3输出 A)、BOT2 (PWM2输出 B) 和 TOP1...上生成交替 PWM。
我遇到了2个问题。
1.我使用对称加减计数器、并希望生成 PWM 、其中典型的 AQCTL CAU =设置且 CAD =清除。
根据 CMware 示例中提供的梯形示例、我只能 在 AQCLTA.ZERO = CLEAR 的情况下获得 PWMA 输出。
我对 CMPA 和 B 加载使用影子模式…
您的想法是什么? 请?
2.无论使用何种配置、我都不会获得 PWM B 输出。 我遵循了提供的所有建议(完全禁用 DBCTL...)、但没有 PWM B 输出。
是否有人可以在 PWMB 处于活动状态时为我提供一段简单的代码?
谢谢!
平移