This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:DBCTL 设置

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004213/tms320f280049c-q1-dbctl-setting

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8320

大家好、对于 F280049C+DRV8320、有一些奇怪的设置、如下所示:

我们应该设置 AHC 模式、但实际设置是 ALC 模式。(POLSEL = 0x01)

在 hal.c 文件和 HAL_setupPWM ()函数中、

       //为高电平有效的互补配置配置正确的极性。
       ePWM_setDeadBandDelayPolarity (obj->pwmHandle[cnT]、
                                     ePWM_DB_RED、
                                     ePWM_DB_POLICLE_ACTIVE_HIGH);
       ePWM_setDeadBandDelayPolarity (obj->pwmHandle[cnT]、
                                     ePWM_DB_FED、
                                     ePWM_DB_POLARY_ACTIVE_LOW);

和,EPWMSOCA 由接近0的 EPWM_COUNTER_COMPARE_C 触发。 它应该在 AHC 模式下工作。

请确认我是否认为正确、以便理解 F280049C 的 POLSEL 设置

此致

箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    μ^是位操作、不 是功率功能。