This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:与 AMC3306M05同步

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M05, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998485/tms320f28388d-synchronization-with-amc3306m05

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:AMC3306M05

您好!

AMC3306M05的保持时间最小为3.5ns。

但 TMS320F28388D 在 SDFM 上仅支持模式0、这意味着在上升沿读取数据。

您能告诉我、从上升沿开始3.5ns 足以读取数据吗?

是否有任何方法可以在时钟低电平时读取数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看到您突出强调的问题。 我将对此进行研究。 我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可以使用 GPIO 反转功能(GPxINV 寄存器)将时钟信号的极性更改为下降沿数据的选通。

    F28388D SDFM 的设置和保持时间要求为7.5ns (1个 PLLRAWCLK (2.5ns)+ 5ns)。 我不确定更改极性是否会处理 AMC3306M05 DS 中提到的3.5ns 保持时间。 让我将此问题提交给 AMC3306M05团队中的某个人。

    此致、

    Maoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认在这种情况下可以使用 GPIO 反转。  该方法将为 SDFM 提供足够的设置和保持时间。