This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:如何在不使用 instaspin BLDC 的情况下启动电机

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004023/tmdscncd28035iso-how-to-start-my-motor-without-instaspin-bldc

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
主题中讨论的其他器件:INSTASPIN-BLDCcontrolSUITEDRV8312-C2-KIT

Hallo 伙计们、

我有几个问题。  

我想使用 Instaspin-BLDC 中的 CCS 代码、但我不想用 BLDC-GUI 打开它、而是想用我自己的 Surface 进行编程。 是否有可能实现、如果是、我应该在项目中更改什么才能实现目标?

-如何跟踪 PC 和 MCU 之间的通信。 例如、如果我改变速度、我想知道在实际改变之前背景中发生了什么。

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅应用手册在 CCS 中运行工程、以便在 CCS 调试观察窗口中监控控制变量。

    文件夹中的工程:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\InstaSPIN_BLDC

    应用手册:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~文档