This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:有关 ESC 不支持直流模式的勘误表的阐述

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004091/tms320f28388s-clarification-on-the-errata-relating-to-esc-not-supporting-dc-mode

器件型号:TMS320F28388S

尊敬的团队:  

在 TMS320F2838x 系列的勘误表"SPRZ458C–2019年5月–2020年11月修订版"中、有一个与 ESC 相关的点。  

它指出:  

"EtherCAT 从控制器分布式时钟寄存器负责偏移和
漂移补偿只能由主机 CPU 写入、而不能由 EtherCAT 主站写入。
因此、受影响的版本不支持分布式计时模式。"

您能否进一步澄清这一问题? 我们正在构建一些高性能运动驱动器、需要了解其含义。  

我正在运行示例中提供的 CiA402示例解决方案。 在 TwinCAT 中、我正在以 DC-Synchon 模式运行。 在 CSV 模式下、我能够设置目标速度对象、相应的实际位置对象也会更新(查看代码、这意味 着 bDcSyncActive 标志处于活动状态、 对象的 u32CyclleTime 已正确设置)。 此外、对于调试器、我还看到 Sync0_ISR 正在被触发。  

一切似乎都正常运行。 但我对勘误表中所示的这段话感到担忧。  

请提供建议。  

此致、

CJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据"表1-2。 报告矩阵"、此勘误表仅适用于"Rev 0"芯片、而不适用于"Rev A"。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    明白。 我以前不明白这一点。 谢谢你。  

    此致、

    CJ