This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D 和 TMS320F28375D 软件兼容与否

Guru**** 2893490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003885/tms320f28377d-and-tms320f28375d-software-compatible-or-not

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377DTMS320F28375D

您好、先生、

目前、我们在一个项目中使用 TMS320F28377D 控制器。

现在、我们要将此控制器替换为 TMS320F28375D。

那么、是否需要更改我的软件。

或者只需使用相同的.out 文件。

两个控制器都软件兼容或不兼容??

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有"表6-1。 器件数据表中的器件比较"、其中列出了这两种器件的所有可用功能。 您需要查看此信息并确保使用的是通用功能。 其中一个区别  是 TMS320F28375D 器件只有12位 ADC、而 TMS320F28377D 同时支持(16位和12位)。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、控制器完全软件兼容。 唯一的潜在问题是、如果软件尝试使用仅在 F28377D 上可用的 F28375D 硬件功能。

    Vivek 推荐的比较表是快速识别此类硬件差异的好地方。