This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:基于引导和 SCI 的引导加载设计

Guru**** 2614165 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003365/tms320f28388d-design-of-bootstrap-and-sci-based-bootloading

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好,

我们正在尝试设计一个自举代码以及基于 SCI 的应用程序加载。我们将 SCI 保持 在各自内核的闪存中,这是在需要更新应用程序时转移到内核代码的分支。  

 我们 想知道我们应该如何为这种多核 SOC 设计自举。  在设计自举和闪存 SCI 正常 工作时、我们应该牢记什么! 我们是否需要在引导程序中包含用于重置的看门狗计时器(如果需要的话),我们如何执行它?

任何设计方法、示例项目、建议、pdf 都很棒!!!

谢谢、此致、

Stevin Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了 C2000ware 软件包中的 SCI 内核、这与您的查询更相关。

    同时、我将检查是否有有关此主题的其他文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们正在使用它。 我们尝试通过更改链接器文件将内核放入闪存中、以便只需要加载应用程序、而不需要加载内核本身。

    在 CPU1、CPU2、CM 的自举设计方面,我们需要更加明确此设计。

    f2838x 是否支持实时固件更新?