This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:闪存编程

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002496/tms320f28379d-flash-programming

器件型号:TMS320F28379D

您好-

我希望能够使用非 JTAG 路径在该器件上执行固件更新。  我还想在加载新固件时防止旧(当前)固件被覆盖。   加载后、引导固件将确定哪个固件是最新的、并运行/执行该固件。  基本上、我想实现您在 SPRUIU8中为 F280049器件显示的一些内容。

但只有1个闪存入口点、这是可行的吗?  如果是、您是否有示例代码或文档可帮助我进行开发?

谢谢!

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我认为您可以保留 用于决定在入口点执行哪种映像的函数。

    基本而言、您正在尝试使用单个闪存组进行实时固件更新-这意味着新旧 FWH 将在单个闪存组中共享空间。

    我将把这个分配给我们的 LFU 专家、他可以为您提供进一步的指导。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vamsi。 Brett、我们举例说明了如何在 F28002x 上实现这一点、F28002x 是一个单闪存组器件。 这是一个安全的软件版本、因此您必须申请访问权限。 如果您给我发送了一封私人邮件、我可以分享详细信息。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sira -抱歉。  您能告诉我如何向您发送私人邮件吗?  我找不到您的电子邮件地址...

    谢谢!

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、您能否将我添加为联系人/朋友?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sira。  我收到了示例软件并正在查看。  如果示例软件有问题、我将继续关闭此案例并重新打开新案例。

    再次感谢您的帮助。

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Brett。