This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何在不使用硬件的情况下评估固件/代码?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003603/tms320f280025c-how-to-evaluate-firmware-code-without-hardware

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我已经订购了 MCU、但尚未到达、由于当前的全球形势、已经存在超过三个月的延迟。 我看到有适用于不同供应商的多种微控制器的仿真套件。 例如、我们可以对 Proteus 中各种微控制器的代码进行仿真、以查看代码是否按照我们的要求工作。 但我找不到适用于 TI C2000 MCU 的此类仿真工具。 如果您知道这些工具、请分享它们。 或者、是否有任何方法可以评估代码是否正常工作而无需真正的微控制器硬件? 请提供指导。

此致、

杜门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜门:

    感谢您的提问、感谢您在这一全球形势下的耐心等待! 虽然没有像您所提到的那样(如 Proteus)直接进行全面评估的方法、但以下是一些在没有电路板的情况下进行初始开发测试的潜在选择:

    SysConfig:我们的 SysConfig 工具可使用 GUI 轻松配置多个器件外设。 这将允许仅使用接口的工作代码、可以在没有电路板的情况下编译该接口。 一旦电路板到达、仍需要进行测试、但这将为外设的基本配置设置提供良好的开端。 通过在计算机上安装 C2000Ware 和 Code Composer Studio、可以使用 SysConfig 支持。 有关 SysConfig 的详细信息、请访问 :https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

    MathWorks Simulink:根据他们当前的器件支持、MathWorks Simulink 可能会帮助进行一些基于模型的基本评估。 但是、如果没有评估板、可能进行的评估程度可能会受到限制。 有关 MathWorks 当前软件和硬件产品的更多详细信息、请随时联系我们。

    再次感谢你在这一全球局势中的耐心和理解。

    此致、

    Vince