This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069ISO:TMDSCNCD28069ISO

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003083/tmdscncd28069iso-tmdscncd28069iso

器件型号:TMDSCNCD28069ISO

当我使用'TDSHVMTRINSPIN'逆变器板时,'F2806x ISO 控制卡,版本0.4'被烧坏

更详细地说、我使用 'TDSHVMTRINSPIN'逆变器板来运行350W、220V、1.4A 内部永磁同步电机。

当我成功运行电机后、我断开电缆以完成实验。

这样的过程、

1.我断开220V 交流电源线

2.我用香蕉电缆断开与 BS5连接的 BS1电缆。

此时、控制卡嵌入闪存并烧坏。

我想电容器具有一些残余功率、这就是发生此类事故的原因。

但是、我不知道为什么会发生这种事故。

有什么可以帮助我调查此事故的原因?

提前感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 BS1到 BS5的电缆断开时、您是否停止了电机和 CCS? 当您拔出电缆时、controlCARD 可能会由于误触到其上的高压线路而损坏吗?

    在电路板断电时、您无需断开 BS1和 BS5的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    还有另一个实验、因此我必须断开 BS1和 BS5电缆的连接、并创建一个新的实验环境。

    在减去 BS1的过程中、它似乎不会接触到其他电路。

    电缆拔出的那一刻、过压似乎已经流出。

    我只想知道确切的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于 之前没有损坏的 controlCARD、因此很难知道确切的原因、如上所示。  

    当您尝试更改或退出 controlCARD 时、应该确保没有高于15V 的直流总线电压。

    在使用套件之前、请先查看硬件指南。