This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:用于派生电机参数的 TI 解决方案。

Guru**** 2534070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003361/drv8312-69m-kit-ti-solution-for-deriving-motor-parameters

器件型号:DRV8312-69M-KIT

尊敬的 所有人:

我们需要推导 PMSM 和 ACIM 的电机参数、以解决电机与电机之间的差异。
这将有助于我们校准电机参数。
我们已确定 TI 的以下 Instaspin 开发板
DRV8312-69M-KIT  
以下是我们的查询:
1.我们可以使用演示套件推导所有类型 BLDC/PMSM/ACIM 电机的电机参数吗?
2. TI 是否有用于提取电机参数的通用解决方案?
3.我们可以通过更改组件额定值来将此演示套件用于(48-72) V、40安培吗?  是否有其他演示套件可用?
 
4. InstaSpin 软件是否免费提供?
安装所需的最低 PC 配置是什么?
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="419710" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003361/drv8312-69m-kit-ti-solution-for-deriving-motor-parameters ]1. 我们能否使用演示套件推导所有类型 BLDC/PMSM/ACIM 电机的电机参数?[/QUERP]

    这取决于电机的额定电压和额定电流。 该套件通常用于低电压 PMSM/BLDC。

    [引用 userid="419710" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003361/drv8312-69m-kit-ti-solution-for-deriving-motor-parameters ]2. TI 是否有用于提取电机参数的通用解决方案?

    Instaspin 支持 PMSM/BLDC/ACIM 的电机参数。

    [引用 userid="419710" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003361/drv8312-69m-kit-ti-solution-for-deriving-motor-parameters ]3. 通过更改组件额定值、我们可以将此演示套件用于(48-72) V、40安培吗?  是否有其他可用的演示套件?[/quot]

    否  电压和电流范围超出规格。 组件。 您可以查看有关套件详细说明的链接

    https://www.ti.com/tool/DRV8312-69M-KIT

    您可能会根据您的要求找到合适的套件

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html#application

    [引用 userid="419710" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003361/drv8312-69m-kit-ti-solution-for-deriving-motor-parameters "]
    4. InstaSpin 软件是否免费提供?
    安装所需的最低 PC 配置是什么?
    [/报价]

    您可以查看下面有关 InstaspIN-FOC 简介的链接

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/instaspin.html#foc

    并下载适用于 instaspin - soc.的免费软件。

    https://www.ti.com/tool/MOTORWARE