This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:BSDL 文件

Guru**** 2535680 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002992/tms320f28062-bsdl-file

器件型号:TMS320F28062

在哪里可以找到 TMS320F28062的 BSDL 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请访问此链接中的产品文件夹: TMS320F28062数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。(在设计工具和仿真选项卡下)并从该网站下载 BSDL 文件。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我抓取了 BSDL。  我注意到 BSDL 在每个引脚编号前面都有一个"A"。  这将不会按原样工作。  您是否知道修复程序是否只是删除了所有 A?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否举例说明这些引脚是什么?  这些是模拟通道(例如- ADCINA0、ADCINB1...等)吗?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我将讨论实际的引脚图。  请参阅下面的代码段。

    谢谢、

    标记


    "GPIO42:A1、"&
    "GPIO23:A2、"&
    "VDD:A3、"&
    “VSS:A4,”&
    "VDDIO:A5、"&
    "GPIO20:A6、"&
    "GPIO21:A7"&
    "GPIO43:A8、"&
    "GPIO4:A9、"&
    "GPIO5:A10、"&
    "XRSN:A11,&
    “TRSTn:A12,”&
    "ADCINA7:A16、"&
    "ADCINA6:A17、"&
    "ADCINA5:A18、"&
    "ADCINA4:A19、"&
    "ADCINA3:A20、"&
    "ADCINA2:A21、"&
    "ADCINA1:A22、"&
    "ADCINA0:A23、"&
    "VREFHI:A24、"&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    好的、明白了。  是的、删除引脚编号之前的 A 应该将其修复。

    此致、

    Joseph