This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:code composer stuck and don't let me load examples from c2000ware

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002714/launchxl-f280049c-code-composer-stuck-and-don-t-let-me-load-examples-from-c2000ware

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CC2000WARE
我使用 的是具有 TMS320F280049C 处理器和通过 USB 连接的 LHANCHXL-f280049c 卡的 Code Composer Studio 10.3。 为什么当我尝试下载示例或在任何其他情况下、搜索会滞留在起始页上、不让我加载任何项目示例?
VOLUME_UP
内容_复制
共享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够从 C2000ware DriverLib 导入、构建和运行任何示例? 您可以尝试 LED_blinky 示例吗?

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/driverlib/f28004x/examples/led

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00导入任何示例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    收到的信息:" 错误400位置无法解决:'c:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f28004x/examples/adc/CCS/adc_ex11_multiple_soc_epwm.projectspec!

    HTTP 错误400无法解决位置:'c:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f28004x/examples/adc/CCS/adc_ex11_multiple_soc_epwm.projectspec!

    开放的我们党: /ide/importProject
    状态: 400
    消息: 无法解析位置:'c:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00_Software/driverlib/f28004x/examples/adc/CCS/adc_ex11_multiple_soc_epwm.projectspec!
    Servlet: -

    "="">">Jetty 的 eclipse.org/jetty">Powered :// 9.4.24.v20191120
    "、状态代码:400、当向 localhost:55741/.../importProject 发出请求时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baruch、

    从查看错误消息中可以看到路径不匹配。 请注意、路径引用 C2000Ware_3_04_00_00_Software、但似乎 c2000ware 的本地路径不匹配。

    我假设您已经安装了 C2000ware? 您是如何安装此软件包的? 您似乎正在尝试通过 TIREX 进行导入、这是正确的吗?

    此致、

    Ozino