This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:EEPROM 仿真

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003664/tms320f28388s-eeprom-emulation

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想使用其中一个内部闪存扇区进行 EEPROM 仿真。

虽然我在各种 DSP 的 C2000ware 中找到了闪存编程示例,但却找不到类似的2838x DSP 示例。

您能给我举个例子吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inno、

     此器件的闪存编程示例可在 C2000Ware_x_xx_xx_xx\driverlib\f2838x\examples\C28x\flash 中找到。

    请确保您使用的是最新的 C2000Ware。

    谢谢、此致、
    Vamsi