This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:Uniflash 读取存储器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003484/tms320f280025-uniflash-read-memory

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好专家、

我的客户希望从存储器读回文件、以便与他们编程到器件中的代码进行比较。

但我发现如果我选择 intelhex 格式、生成的文件为空。

如果我选择 TI-TXT、则生成的文件与使用十六进制实用程序生成的工程不同。

我只是想比较代码、您能帮您提供一种方法吗?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    通过 Uniflash 下载映像时、请注意、您也将下载擦除的位置。  因此、擦除位置中的1与您的映像不匹配。  检查问题是否出在这里。

    如果要比较代码、则可以使用 CCS 中提供的校验和、并将其与 Uniflash 匹配(假设将开发映像与基于 Uniflash 的生产映像进行比较)。

    谢谢、此致、

    Vamsi