This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:勘误表:VDD 电源:在 VDDIO 上电期间、VDD 可能也会上升

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002322/tms320f280049-q1-errata-vdd-supply-during-vddio-power-up-vdd-may-also-rise

器件型号:TMS320F280049-Q1

尊敬的先生/女士:

此勘误表是否还会导致泄漏电流从 VDDIO 流向 VREFHIx 引脚?

在稳定状态下、  在不向 VREFHIx 引脚提供任何电压的情况下、我观察到 VREFHIx 电压将上升至大约1.6V~1.8V 范围。

如果 Micro 正在复位(XRSn =低电平)、VREFHIx 引脚电压 将降至大约0.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、它们不应是 VDDIO 和 VREFHIx 之间的任何泄漏电流。

    ANAREFCTL.ANAREFSEL 在稳定状态下的值是多少? 您可能已经将其配置为内部模式、因此 VREFHI 值在内部提供、读数为~1.65V。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经向我的软件和系统工程师检查过、他们的设置是正确的。 我的 COC 确实将 VREFHIx 引脚与其他电路隔离、VREFHIx 引脚根本看不到1.65V。 我想我需要更努力地进行搜索。 VREFHIx 引脚漏电流。