This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:将 ECC RAM 和奇偶校验 RAM 组合在一起使用

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003466/tms320f28388s-combine-the-ecc-ram-and-parity-ram-for-use

器件型号:TMS320F28388S

您好、专家、

我的客户希望将  E0 RAM 与 ECC 相结合 、将 S3 RAM 与奇偶校验相结合 、以便在 CM 内核上使用、 地址 是连续的、 可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="180630" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003466/tms320f28388s-combine-the-ecc-ram-and-parity-ram-for-use "]我的客户希望将  E0 RAM 与 ECC 和 S3 RAM 与奇偶校验相结合 、以便在 CM 内核上使用[/quot]

    是的、这没有问题。

    此致、

    Vivek Singh