This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:知识产权

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806, OMAP-L137, TMS570LC4357-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002685/tms320f2806-intellectual-property-right

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件: OMAP-L137TMS570LC4357-EP

大家好、

我们的客户希望确认  TMS320F2806微控制器的 ePeripherals (eQEP、ePWM)是否具有知识产权。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    这两个模块均为 TI 所有/创建的模块、未从其他实体获得许可。  这是否回答了客户的问题?

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回答。 这是客户的反馈。

    但是、我认为我没有正确地传达我的问题。

    TI 在一些产品中使用了外设(ePWM、eQEP)
    * C2000系列微控制器
    * OMAP-L137
    * TMS320C674x
    * TMS570LC4357-EP

    这表明他们的设计是可移植的、就像 VHDL IP 模块一样。

    此类模块是否存在以获得客户 FPGA 的许可? 如果是、什么条款会使 NDA 成本降低、分发限制?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    不可以、根据我的了解、这些 IP 不适用于 TI 外部使用的许可证或封装。

    最棒的
    Matthew