This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CLA 任务调试-不包含帧信息

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998875/tms320f28069-cla-task-debugging---does-not-contain-frame-information

器件型号:TMS320F28069

我有一个与 CLA 非常相似的问题、它不包含帧信息- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio - TI E2E 支持论坛

我能够成功运行和调试 Mathworks 提供的示例 c28069Blbuck_CLA 模型。 但是、当我获取样本模型的内容并将其粘贴到我的 Simulink 模型中时、问题开始出现。 CLA 行为不正确、因此我尝试使用 CCS 来调试任务。

为了将调试器连接到 CLA、我执行了以下操作。 然后、我执行了"加载符号"、然后指向.out 文件。

我在 CLA 任务中设置了两个断点、但是从未达到这些断点。 相反、我看到'Cla1Task1不包含帧信息'注意事项。 同样、即使调试器状态 CLA_0内核被暂停、我也可以在示波器中看到 GPIO 34正在切换、因此我知道正在调用和执行 Cla1Task1、即使我的断点未被命中也是如此。  

当我单击"Resume (F8)"来尝试移动调试器时、我得到:

CLA_0:无法运行目标 CPU:(错误-2060 @ 0x0)在器件运行时无法完成请求的操作。 停止器件、然后重试此操作。 (仿真包9.3.0.00032)  

导致这种情况的原因是什么?

谢谢、

Mashrur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mashrur、

    您能不能在 CLA 暂停时提供 CLA 反汇编视图的快照。 这应该提供 CLA 停止位置的更清晰的图片。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mashrur、

    从反汇编窗口看、这个位置看起来没有有效的代码-这由反汇编中的.word 行表示、这表示无效的操作码。 请检查以确保针对 CLA 正确编译应用-在链接器命令文件中映射到 CLA 的存储器由 C28分配给代码中的 CLA。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mashrur、

    跟踪此主题。 您是否仍然遇到此问题? 我们将要求 MathWorks 查看此帖子、可能需要几天的时间才能回复。 如果您有任何更新、请在此处发布。

    谢谢、
    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mashrur、

    您能否传递不适合您的模型文件? 包括使用的 MATLAB 版本和 CGT 版本。 然后、我可以在本地尝试重现此问题。  如果已为您的模型修改了链接器命令文件、请同时提供该文件。 您是否在 Launchpad 上运行此功能?

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    很抱歉耽误你的时间。 我能够纠正此问题、并将关闭此帖子。 问题是我没有在链接器文件中正确映射 RAM3。 有关.word 指令的提示是我需要研究的问题。 感谢您和 Ashwini 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 了解分辨率。 我将继续并关闭该线程。