请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
系统初始化后、内核1会将各种 GPIO 分配给将使用它们的内核。 如果内核尝试写入未分配给它的 GPIO、处理器会生成错误还是只忽略它? 对于读操作、它会正确读取 GPIO、还是只返回0或1? 在 TRM 中、我找不到涵盖这一点的任何内容。 我是否应该阅读其他文档?
谢谢、
ED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
系统初始化后、内核1会将各种 GPIO 分配给将使用它们的内核。 如果内核尝试写入未分配给它的 GPIO、处理器会生成错误还是只忽略它? 对于读操作、它会正确读取 GPIO、还是只返回0或1? 在 TRM 中、我找不到涵盖这一点的任何内容。 我是否应该阅读其他文档?
谢谢、
ED
您好!
[引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003300/tms320f28379d-gpio-behavior-on-unassigned-core ]如果内核尝试写入未分配给它的 GPIO、处理器是否会生成错误或仅忽略它?这不会产生错误、因为写入会记录到内部锁存器中、并且当 GPIO 引脚分配给该内核时、锁存值会被驱动。
[引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003300/tms320f28379d-gpio-behavior-on-unassigned-core "]若要进行读操作,它是否能正确读取 GPIO,或者只需返回0或1?始终允许从所有内核读取、并返回实际的引脚值。
[引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003300/tms320f28379d-gpio-behavior-on-unassigned-core。]我在 TRM 中找不到包含此内容的任何内容。 我是否应该阅读其他文档?此信息在"图8-1中提供。 用于单引脚的 GPIO 逻辑"和"8.3数字通用 I/O 控制"部分。
此致、
Vivek Singh