This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:未分配内核上的 GPIO 行为

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003300/tms320f28379d-gpio-behavior-on-unassigned-core

器件型号:TMS320F28379D

您好!

               系统初始化后、内核1会将各种 GPIO 分配给将使用它们的内核。  如果内核尝试写入未分配给它的 GPIO、处理器会生成错误还是只忽略它?  对于读操作、它会正确读取 GPIO、还是只返回0或1?  在 TRM 中、我找不到涵盖这一点的任何内容。  我是否应该阅读其他文档?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003300/tms320f28379d-gpio-behavior-on-unassigned-core ]如果内核尝试写入未分配给它的 GPIO、处理器是否会生成错误或仅忽略它?

    这不会产生错误、因为写入会记录到内部锁存器中、并且当 GPIO 引脚分配给该内核时、锁存值会被驱动。

    [引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003300/tms320f28379d-gpio-behavior-on-unassigned-core "]若要进行读操作,它是否能正确读取 GPIO,或者只需返回0或1?

    始终允许从所有内核读取、并返回实际的引脚值。  

    [引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1003300/tms320f28379d-gpio-behavior-on-unassigned-core。]我在 TRM 中找不到包含此内容的任何内容。  我是否应该阅读其他文档?

    此信息在"图8-1中提供。 用于单引脚的 GPIO 逻辑"和"8.3数字通用 I/O 控制"部分。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我现在明白了。  CLA 也是如此。

    谢谢、

    ED