This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-Gang 编程器错误23

Guru**** 2760045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002964/c2000-gang-c2000-gang-programmer-error-23

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件:TMS320F28374SUNIFLASH

大家好、

 

我们在项目中使用 TMS320F28374S 控制器。 我们遇到了与首次编程相关的问题。

 

我们有一批大约250块电路板。 其中、我们有15个板、它们不会(第一次)使用群组编程器(错误23)进行编程。 当我们将 XDS100V2调试探针与 Uniflash 一起使用时,所有这些 PCB 都已编程,之后,所有这些 PCB 也都已使用 Gang 编程器进行编程。

 

但我们计划为现场人员购买10个 Gang 编程器。 这个问题让我们停下来思考一下这次购买。

 

您能不能帮助我们了解问题并解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问! 我们已与 Elprotonic 团队联系、以帮助您使用 C2000-GANG 器件。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到通知、原始海报已直接联系 Elprotonic、并将继续与他们进行调试。 我现在将关闭此主题。

    此致、

    Vince