This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:GPIO 引脚配置错误

Guru**** 2975150 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002777/tms320f28377d-gpio-pin-configuration-error

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的团队:

当我的一位客户在例程中更换了 GPIO 引脚时发生错误:

他使用网格连接反向器 LCLFltr_F2837x 例程、 将 setupRelayGPIO 函数的配置引脚更改为 GPIO24后、GPIO24无法输出高电平。  

他阻止了 main.syscfg 文件、并将 gridconnectedinvlclfltr_settings.h 文件中的 sensing_option 从2更改为1。  也就是说、例程的 AD 转换模式从 SDFM 切换到 ADC 采样。  此时、GPIO24无法输出高电平、但在 SDFM 模式下、GPIO24可以输出高电平。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    如果您尝试修改 settings.h 文件中的任何设置、我建议您导入项目的非 powerSUITE 版本。 这将允许对应用程序进行完全自定义。 在尝试更改继电器 GPIO 引脚时、您是否修改了 user_settings.h 文件中的#define?

    此致、

    Ozino