Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 尊敬的团队:
当我的一位客户在例程中更换了 GPIO 引脚时发生错误:
他使用网格连接反向器 LCLFltr_F2837x 例程、 将 setupRelayGPIO 函数的配置引脚更改为 GPIO24后、GPIO24无法输出高电平。
他阻止了 main.syscfg 文件、并将 gridconnectedinvlclfltr_settings.h 文件中的 sensing_option 从2更改为1。 也就是说、例程的 AD 转换模式从 SDFM 切换到 ADC 采样。 此时、GPIO24无法输出高电平、但在 SDFM 模式下、GPIO24可以输出高电平。
此致