This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PIC32MZ2048EFG100-I/PT 备用

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002412/pic32mz2048efg100-i-pt-alternative

主题中讨论的其他器件:TMS320F28384DTMS320F28377S

大家好、

你好。

我们的客户每年要求10k 的数据、需要 PIC32MZ2048EFG100-I/PT 的替代产品。

您能否帮助您找到最接近的可使用替代方案? 不确定 C2000是否合适或建议使用不同的 MCU 系列。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于他们使用的外设。 当然、 没有什么比简单的交叉点更接近。  

    通常、与用于电力电子和信号处理的实时控制 C2000相比、具有 MIPS CPU 的 PIC32更像是通常用于通信/主机功能的通用处理器。

    如果它们使用以太网、则可以尝试将它们指向 TMS320F28377S 或 TMS320F28384D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    应用程序是收据打印机。 它们只需要 USB 通信。 以下是要求规格。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28384D 是我们从 C2000获得的最接近的产品