This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMDSCNCD28377D:设计的数据下载。

Guru**** 2516830 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002328/tms320f28377d-tmdscncd28377d-designed-data-download

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379D

我尝试通过 TI 网站下载 TI 控制卡相关数据、但无法下载某些数据、并将显示错误消息
是否有办法下载这些材料?

R1.1A
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABCYuATNlNgXaF2Xiy9T1g__FUz-xrs__LATEST

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    我已确认我也无法下载这些资源、很抱歉给您带来不便。 我已开始联系相关方以解决此问题。  

    目前 、所有这些文件都在 C2000Ware 中提供、请下载并查看 C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28377D\R1_A

    最后请注意、不再生产 TMDSCNCD38377D controlCARD、它已被超集 TMDSCNCD28379D controlCARD 取代。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody

    非常感谢。