Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好 E2E 团队、
1.是否有人可以提供有关代码生成工具的详细信息?
2.使用什么以及如何使用? 我已经在使用 CCS、但我想了解 CGT 信息。
3.如何集成?
此致、
Dnyanesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 E2E 团队、
1.是否有人可以提供有关代码生成工具的详细信息?
2.使用什么以及如何使用? 我已经在使用 CCS、但我想了解 CGT 信息。
3.如何集成?
此致、
Dnyanesh
尊敬的 Dnyanesh:
编译器 集成在 CCS 中。 安装 CCS 时也会安装编译器。 您还可以独立安装/更新 CGT 并将其与 CCS 集成。
如果您是初学者、我建议您浏览一些培训材料
当您构建 CCS 工程时、编译器和链接器会在后台被调用 以 生成 .out。 有关 C2000编译器 v18.1的更多信息、请参阅本文档:
https://www.ti.com/lit/ug/spru514p/spru514p.pdf
您能具体说明您要查找的信息吗?
此致、
Veena
尊敬的 Veena:
美好的一天!
感谢您的回复。 我很高兴听取你的建议。
长期以来、C/C++编译器和汇编器就已经包含在 CCS 中。 TI 焊网站上提供了单独的软件 CGT。 CCS 中是否包含/排除了任何差异。 或者、我们能否像这样单独使用该 CGT。
从根本上说、CGT 是 CCS 的一部分、不需要任何我从您的陈述中了解的附加应用程序即可进行安装。
了解有关 CGT 的更多详细信息。 此工具是否为 STM32Cube 和 MPLABx 等外设生成 C 代码?
此致、
Dnyanesh
Dnyanesh、
如果需要、可以将编译器与 CCS 分开使用。 例如、如果您有自己的基于 makefile 的构建环境、则用户单独下载编译器是常见的做法。 用户还将从 TI.com 下载较新版本的编译器、然后在 CCS 中使用它们。
CCS 中的编译器与从 TI.com 下载的编译器相同、假设您下载的版本相同。
CCS 确实包含一个名为 SysConfig 的工具、用于生成外设配置代码。 当我查看 C2000Ware 的示例工程时、我看到一些具有对 F280049C 的 SysConfig 支持的工程。
在 Resource Explorer 中、浏览到 C2000Ware/English/examples/F28004x。

这些示例似乎映射到了可用的不同器件封装。
导入其中一个示例后、将存在.syscfg 文件。

如果您双击它、它将打开 SysConfig 工具。 您可以在此处添加外设并为其生成配置代码。

我将循环回 C2000以进行进一步评论。
此致、
John