请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我想在 c 代码中获取栈指针,这样就可以监控栈。我已经通过其他论坛了解到 C28x SP 不是内存映射的,需要 C 可调用的汇编函数来获取 SP。
是否有可用的 c 可调用汇编函数示例、或者是否有人展示了如何执行相同操作。
谢谢、
Stevin Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想在 c 代码中获取栈指针,这样就可以监控栈。我已经通过其他论坛了解到 C28x SP 不是内存映射的,需要 C 可调用的汇编函数来获取 SP。
是否有可用的 c 可调用汇编函数示例、或者是否有人展示了如何执行相同操作。
谢谢、
Stevin Martin
尊敬的 Martin:
您必须编写 一个可调用 c 的汇编函数、该函数返回 SP
汇编函数读取 SP 并返回其值。 然后、您可以从 C 代码调用此汇编函数。
例如:
汇编代码
全局_varSP
全局_getsp
getsp:
MOV AL、SP
MOV @_varSP、AL
LRET
C 代码
extern "C"{
extern int getsp(); /*声明外部 asm 函数*/
int varSP = 0; /*定义全局变量以存储 SP */
}
void main()
{
getsp(); /*调用函数通常 为*/
}
此致
Siddharth