This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 SDK 中:对 F28388D 的 SVN 和 BiSS-C 的代码库支持

Guru**** 2615435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998465/tms320f28388d-in-sdk-code-library-support-for-svn-and-biss-c-for-the-f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

目前、我必须使用 TMS320F28388D

BiSS-C 主器件代码是否可用于 F28388D?

在 SDK 中、我找不到 BiSS-C 或 SSI。  仅找到 QEP、tformat。  ( C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\libraries\position_sensing)

如果 BiSS-C 可行、是否有用于 F28388D 的库代码 BiSS-C? (示例项目是最佳项目)

SANGGU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、可以在 F2838x 上运行 BiSS。  遗憾的是、我们目前没有可用于此器件的库。  我们计划在今年晚些时候发布此类信息。   

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    那么,不可能通过 BiSS-C 或 SSI 编码器使用 FCL 吗? (TMS320F28388D)

    此致  

    SANGGU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485853" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998465/tms320f28388d-in-sdk-code-library-support-for-svn-and-biss-c-for-the-f28388d/3696490 #3696490"]SO,是否无法通过 BiSS-C 或 SSI 编码器使用 FCL? [/报价]

    是的、可以在 F2838x 上运行 BiSS。  但是、遗憾的是、我们目前没有为客户提供的库。  我们计划在今年晚些时候为该器件发布此类器件。   

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我还有一个问题。
    我必须 使用  F2838x 和 boostxl_3phganinv。

    但是、在(C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\solutions\boostxl_3phganinv)中。 它不包含 F2838x。

    是否有任何有用的信息或源代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将要求该硬件的所有者作出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 仅用于与用户菜单中提到的微控制器型号配合使用。 F2838x 很可能也能与之配合使用,但您必须咨询 C2000支持部门,以了解不同型号之间是否存在任何主要差异。

    此致、Guang