This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:SYNCSELECT 寄存器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001247/tms320f280025-syncselect-registers

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、香榭丽舍

如 F28002x TRM 中所述、有两个 SYNCSELECT 寄存器、一个在 SYNC_SOC_REGS 中:

另一个位于 trig_regs 中:

在最新的 C2000ware 中、我们只能在"f28002x_sysctrl.h"中找到第一个定义、如下所示:

STRUCT SYNCSELECT_BITS//位说明

uint16 rsvd1:3;// 2:0保留

uint16 rsvd2:3;// 5:3保留

uint16 rsvd3:3;// 8:6保留

uint16 rsvd4:3;// 11:9保留

uint16 rsvd5:3;// 14:12保留

uint16 rsvd6:1;//保留15

uint16 rsvd7:2;// 17:16保留

uint16 rsvd8:6;// 23:18保留

UINT16 SYNCOUT:5;// 28:24选择 SyncOut 源

uint16 rsvd9:3;// 31:29保留

};

UNION SYNCSELECT_REG

uint32 all

STRUCT SYNCSELECT_BITS

};

您是否可以帮助 配置 第二个 SYNCSELECT 寄存器? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    请期待因国家节假日而延迟回复、但我们的专家将在下周初与您联系。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    trig_regs 实际上是冗余的。 它与  SYNC_SOC_regs 相同。 我已通知 TRM 所有者在下一个修订中将其删除。

    感谢您指出这一点。

    此致、

    Veena