This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:订购处理器

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001878/tms320f28388d-in-order-processor

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我使用的是 TMSF28388D 控制器。

我想知道该控制器是属于顺序处理器还是非顺序处理器。 我可以在 TRM 中的什么位置找到此信息。  

按顺序/按顺序排列的处理器链接: https://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-order_execution#In-order_processors

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    我不确定您在哪个上下文中有此查询、但在 C28处理器中、虽然用户无需担心这一点、但该指令可以按顺序执行。 我建议参考 CPU 用户指南 (第4章-管线)以了解有关这方面的详细信息。

    如果您对此有任何特定查询、请告知我们。

    此致、

    Vivek Singh