This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:用于 ACIM 的控制器功率级和栅极驱动器

Guru**** 2846810 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001465/c2000ware-motorcontrol-sdk-controller-power-stages-and-gate-drivers-for-acim

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVEcontrolSUITE

Team 大家好、PMSM 控制显示在 Resource Explorer 中的 DesignDRIVE 下、但我认为这与 ACIM 电机不兼容。 如何使用 Delphino 开发板了解 ACIM 的控制器功率级和栅极驱动器?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电机 controlSDK 中、没有 DesignDrive 上的 ACIM 示例。 您必须参阅 controlSUITE 中支持高压套件的旧示例。

    请下载并安装 controlSUITE、您可能会找到适用于 ACIM 且基于 F2803x 或 F2806x 的相关传感 FOC、无传感器 FOC 或标量 v/f 控制示例项目。 如果要在其他设备上使用这些示例、则必须自行迁移此项目。   
    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

     C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Scalar

     C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensored

     C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensorless