This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:自定义引导引脚配置示例

Guru**** 2579345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001375/tms320f280025-custom-boot-pin-config-example

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

我们在 F28004x 上提供了自定义引导引脚配置的示例代码、但我们没有看到 F28002x 的示例代码。

C:\TI\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\boot

您会告诉我它在哪里?

如果尚未发布、但我们有测试版代码、请告知我们、因为用户很快就需要试用版才能投入生产。

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我正在寻找熟悉并能回答此问题的人。

    -洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

     今天我找不到办公室里任何 人熟悉这一点。  如果仍然需要帮助、我可以在周一重试。

    话虽如此、  

    查看《F28004x 技术参考手册》(TRM)和《F28002x 技术参考手册》(TRM)中的自定义引导模式选项、它们看起来几乎完全相同。   我怀疑 相同的代码也可能适用于 F28002x。  请参阅 F28002x TRM 的第4.3和4.4节以及 F28004x TRM 的第4.3节。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori:

    请尝试找 对此负责或熟悉的人、看看我们是否已经有测试代码。

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori:

    用户的目的是将默认 SCI 引导引脚从 GPIO28/29更改为 GPIO2/3。

    如果我们没有完整的项目示例、是否可以向我们显示此更改所需的代码?

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    在自定义引导配置方面、F28002x 与 F28004x 完全相同。 即使我们提供代码片段、也会与 F28004x 的 boot_ex2_customBootConfig.c 中的代码片段相同。

    在遵循 F28004x 示例时,您是否看到任何特定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baskaran:

    因此、您意味着用户只需引用 "F28004x 的 boot_ex2_customBootConfig.c "即可将 SCI 引导从 GPIO28/29修改为 GPIO2/3、因为它们是 F28004x 和 F28002x 之间的相同示例。

    我的理解是否正确?

    黄维恩