This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:转换器与 TMDSCNCD28388D 上的 EtherCAT 同步

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1001442/tmdscncd28388d-converter-synchronization-with-ethercat-on-tmdscncd28388d

器件型号:TMDSCNCD28388D

尊敬的 TI 支持团队:

为了同步通过 TMDSCNCD28388D 控制的多个转换 器、我们希望使用 EtherCAT 及其分布式时钟功能。 我们已经可以使"f2838x_CPU1_PDI_hal_test_app"在 CPU 上运行、如 EtherCAT_Slave_Controller_User_Guide.pdf 中所述。 为了进行进一步的规划、您能否向我们解释下一步、以便尽快执行同步?  还需要执行更多步骤来完成此任务。 很抱歉、我们对 EtherCAT 的了解是最基本的。

此致、

David T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我计划在下一个'EtherCAT_Slave_Controller_User_Guid'修订版中添加配置 DC-SYNC 的步骤。 在下面 ETG 文档中的平均时间部分3.2运行模式对于配置直流同步模式很有帮助。 请注意,您需要 ETG 成员才能访问文档。

    https://www.ethercat.org/memberarea/download/HowTo_SetUpNetworkConfiguration.pdf

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢。  这似乎已经大有帮助。 我们将能够在下周进行测试。

    您的 David T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    太棒了、欢迎您! 如果您稍后有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Kevin